结果:找到"开发板 体验报告",相关内容1000条
  • TIMO开发板测评keil5环境体验
  • 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO测评+keil5环境 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
  • TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
  • 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0测评 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
  • V6.4.19.4无法忽略隐藏层
  • 在顶层画线时,如果底层恰好有焊盘,即使底层是阴藏状态也会立刻激活底层并从底层焊盘的网络开始划线。同理,如果使用框选顶层元件,如果底层有隐藏的元件,那么鼠标按下时并不能框选,而变成了拖动底层封装
  • 所属专栏: PCB设计 标签: bug 发帖人:artint 发帖时间:2021-04-30 20:31:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:双MCU串口通信
  • GD32MCU开发板Workshop报告一、一、方案简介使用GD32mcu通过串口发送数据给从机MCU,从机MCU是M3内核的MCU72MHZ主频,验证通信能力主要是要用在工业控制领域,通过上位机发送数据通过串口发送给从机来进行控制,从机接收到主机发送的命令后就开始解析和执行,从而控制其下的其他单元,包括电机驱动,传感器检测等,有极大的应用价值。二、二、GD32MCU产品的介绍?GD32MCU主要规格参数;;(下面为示例)?Cortex-M4@108Mhz?Flash:16KB/32KB/64KB/128KB?RAM:4KB/8KB/16KB/16KB?Timerx6,UARTx2,SPIx...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop 发帖人:超级太阳 发帖时间:2019-05-22 21:05:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告_脑电波采集
  • GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32F350Cortex-M4内核的MCU为主控,脑电波采集前端由三个干电极组成,为了保证脑电信号采集的准确性,采集到的信号通过较短屏蔽线进行传输,并需要进行前级处理之后才能发送到云端进行数据处理。首先需要对采集到的信号进行前级放大,使其达到伏的量级,为后级信号处理做好准备;由于存在50Hz的工频干扰,因此还需采用陷波电路进行滤波;滤波完成后,通过ADC转化为数字信号,再通过Wi-Fi模块发送到云端。本系统选用TI公司产的适用于EEG和生物电势测量的低噪声24位模数转换器。该芯片内部集成了可编程放大器以及24位高精度ADC,使...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCUWorkshop_脑电波采集 发帖人:CupHunter 发帖时间:2019-05-22 09:29:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:TM1618软spi驱动测试
  • 一、方案简介用gd32e231驱动tm1618作显示,tm1618等数码管驱动加矩阵键盘扫描ic常用于机顶盒,电磁炉,洗衣机等设备的人机交互界面,选择它作为驱动对象能补充开发板上缺乏的人机交互部分。二、关于GD32e231个人见解采用M23内核,主打低功耗(体现在睡眠模式多样,内部集成低速时钟源)四、上电显示“gd32”(暂未支持按键输入,而且软spi占用系统资源,时间紧迫,后续再补充)TM1618打印函数.zip对单片机的初始化不太行(受限于英文),习惯cube的一次过配置,生成工程直接spi读,uart写。有依赖,所以评测得技术水平比较低,多多见谅
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop 发帖人:Y一ang 发帖时间:2019-05-21 22:18:00
  • GD32E231试用串口控制家用照明
  • GD32E231试用串口控制家用照明一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,ARMCortex_M23内核的MCU为主控,制作一个家用开关,一个开关多中用法控制灯的亮度的设计。通过调节灯的亮度以此找到合适当时环境的灯光,这样也可以减少不必要的灯打开照明。这样不仅也可以减少电能的浪费。二、GD32开发板介绍GD32E231从架构上看,内核采用Arm®Cortex®-M23,中断控制器,DMA,72MHZSYSCLK,各项外设,是一个比较主流的架构,时钟来源也是多种,外设数量也是常规设置。不得不说,国产ARM的MCU在与国外厂商基本上相差无几,国产替代上几乎没有太多技术上障碍。足够大多数...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231C-STARTworkshop 发帖人:学习的笨蛋 发帖时间:2019-05-12 14:33:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:GD32E231C-Start开发板按键长短按识别
  • 开发板上仅有一个用户按键"Wakeup",想实现多个按键功能就需要识别按键的长短按了,可以用定时器中断扫描或者程序不多的情况下主循环扫描也可以,短按LED2状态翻转,串口输出2018,长按LED1状态翻转,串口输出2019,代码如下GPIO_Key_Polling_mode.zip
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-05-07 16:29:00
  • 立创商城校园大使_SDK100开发板体验报告
  • SDK-100开发板体验报告一、前言本次测验所用开发板为立创商城发放给校园大使学习使用,由赛元公司免费提供,先感谢一下立创和赛元。1.1体验环境硬件开发平台:SDK100:SDK_MB100;SDK_TB100;烧录及仿真工具:SC_LINK;软件开发平台:编译平台:KEILuVISION5;烧录及仿真插件:SOC_KEIL;烧录软件:SOCPro51;触控调试软件:TouchKeyToolMenu;1.2需求分析SDK100开发板由开发板底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成,其在理解上、操作上都比较适合初次接触赛元MCU的用户自学使用。1T8051内核的FlashMCU易...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 发帖人:知也无涯 发帖时间:2019-03-21 14:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: